This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04主模式

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835463/ads131a04-ads131a04-master-mode

器件型号:ADS131A04

您好!  

我将在同步主控模式下使用 ADS131A04。 之前我在异步中断模式下处理过它、因此在每次 DRDY 中断时、MCU 都会发送空 cmd 以接收每个通道的样本。  

因此、在主控模式下、无需向 ADS131A04发送零命令来接收数据、或者即使在主控模式下、我们也必须为通道发送零命令来接收样本。  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。 我认为使用异步中断模式来控制器件并从 ADC 获取数据更为常见。 但是、您可以按照所述使用同步主模式从器件获取数据。 通常、我看到同步主控模式用于多个 ADS131A04器件的菊花链系统。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、  

    谢谢你的回答,但你没有给我一个明确的答案:  

    在主控模式下、我们应该每次发送零命令来接收通道样本、还是 ADS13aA04会连续发送样本、我们不应该发送命令来接收样本?

    谢谢。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!



    很抱歉、我认为您的帖子只是一个评论。 我没有看到您的问题。

    在同步从模式下、您不会发送命令来检索数据。 器件配置完毕后、充当 SPI 主器件。 转换完成后、器件使用/DRDY 作为微控制器的/CS、该微控制器充当从器件。 然后、该器件还会发出 DOUT 和 SCLK、以便微控制器接收数据。 您可以在数据表的图63中看到这一点。



    这样、您就不会发送 null 命令来接收数据。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫、这清楚地回答了我的问题。  

    此致。