This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7043:AVDD = 1.8V 时的浪涌预紧电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835377/ads7043-surge-pretection-circuit-at-avdd-1-8v

器件型号:ADS7043

尊敬的专家:

我的客户对 ADS7043感兴趣并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想使用 ADS7043和 AVDD=1.8V

模拟信号连接1.8V、并由 ADS7043直接接收。  

您能不能就浪涌保护电路提出建议。

通常、它使用 TVS 二极管或齐纳二极管、但没有2V 钳位二极管。

我应该使用哪种类型的电路?

--

感谢 您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说得对、最常见的保护是二极管。

    什么是驱动 ADC 输入?

    电压较高的电源是否有降压? 器件通常被限制在它们所承受的最高电压。 如果更高、 则来自1.8V ADC 输入源的电源电压要高多少?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢你的答复。

    在这种情况下、ADC 输入直接从外部输入0-1.8V、电源为1.8V。

    它 只需要能够测量一个 approcimate 值。  

    我找不到1.8V 齐纳二极管。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我建议使用并联二极管来保护 ADC 输入。

    当输入变为高电平时、二极管将导通并将电流重定向到电源。 确保将二极管连接到可以灌电流和拉电流的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果 他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一