This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:电源序列

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835808/adc128s102qml-sp-power-supply-sequence

器件型号:ADC128S102QML-SP

您好!

在 ADC128S102-QML 的数据表中、写入"为了避免 ESD 二极管导通、数字电源(VD)在转换周期内不能超过模拟电源(VA) 300mV 以上"。 当我们没有处于转换周期时,例如在上电时,数字电源是否应始终低于模拟电源?

您是否有一个等效电路显示在数字电源之后为模拟电源供电会带来什么风险,为什么它在转换周期中特别重要?

此致、

N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    我看到这条线可能会令人困惑。   如数据表第5页的绝对最大值表所示、任何时候 VD 都不得大于 VA 300mV。  我想这条线路是要强调、除了有可能损坏器件之外、超出绝对最大值也会影响转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    感谢您的回答。 如果 Vd 在上电期间大于 VA、您能告诉我组件的风险是什么、为什么?

    我想 ADC 和 VA 的所有输入之间都有 ESD 二极管,但 Vd 和 VA 之间是否也有 ESD 二极管? 实际上、如果 ADC 输入(模拟和数字)和 VA 之间只有 ESD 二极管、我认为如果 Vd > VA、输入卡在 GND、则组件不存在风险。

    此致、

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    我正在为 Kirby 提供支持、他将在接下来的两周内外出度假。  我的理解是、正向偏置 ESD 二极管会导致高电流流动、从而导致金属迹线发生电迁移。  是的、有一个二极管可以在 Vd 和 VA simliar 之间正向偏置到每个电源轨的模拟输入上的二极管。  绝对最大规格尝试根据输入定义此电流的边界、在任何给定的时间、任何一个引脚的电流限制为10mA、所有引脚的电流限制为20mA。

    谢谢

    Christian