This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:如何连接差分输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836225/ads1158-how-to-connect-differential-input

器件型号:ADS1158

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们看到 ADS1158上的所有文档(EVM、数据表)都是信号端输入类型。

但我们将使用差分输入。
那么、您能否给我们一些建议、或者可以提供参考原理图吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒成!

    ADS1158以差分方式测量所有内容。 在“SE 模式”中,它位于 AINx 和 AINCOM 之间,但当设备处于自动扫描模式时,在 MUXDIF 寄存器中配置了一些预编程的“差分”通道,测量 AIN0/AIN1、AIN2/AIN3等之间的电流。 在固定通道模式下、您可以选择任意两个输入(AINCOM 除外)并测量它们之间的差分电压。