This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:ADS114S08:如何测量两个3线 RTD

Guru**** 2515810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836121/ads114s08b-ads114s08-how-to-measure-two-3-wire-rtds

器件型号:ADS114S08B

 您好!

我对此处所附的原理图设计有一些疑问。

1:两个具有公共电流源的3线 RTD 的电路设计是否正确?

 任何人都请帮助我澄清我的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    我看不到原理图有任何问题。  有关详细信息 、请参阅第31页讨论多个3线 RTD 测量的第2.10节中的《RTD 测量基本指南》。

    您是否发现测量存在问题?  您必须确保不超过 IDAC 合规电压。  使用2.49k 的基准电阻时、500uA 的 IDAC 电流似乎是允许的最大电流。  此外、必须打开内部基准以生成 IDAC 电流。

    此致、

    Bob B