This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:关于 PWRDL 的等待时间

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835624/ads8509-about-wait-time-of-pwrdl

器件型号:ADS8509

您好!

 

关于 ADS8509上 PWRD 的等待时间、我的客户提出了一个问题。

(问题)

当器件由 PWRD 引脚从低功耗更改为正常功耗时、它应该等待下一次转换开始多长时间?

                         

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao 2199、

    断电后恢复到额定精度的时间为1ms (典型值)、已在数据表第3页的"电气特性"表中指定。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

     

    我已将您的答案通知给我的客户。

    我将关闭此主题。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO 2199