This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82 RISGISTER 配置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835217/dac38rf82-dac38rf82-risgister-configure

器件型号:DAC38RF82

您好,现在、我在使用 DAC38RF82时遇到了一些问题,我们要将 DAC 设置为以下模式:

L=4 M=1 F=3 S=4 HD=0 K=20双路(12位)4通道 DAC CLK 频率2400MHz,您能给我一张列表器图吗? 我找不到带有 v2p0或 v3p0的 DAC38RFXX EVM GUI,我只能下载没有版本的 DAC38RFXX WVM GUI,并且 当我打开它时,GUI 显示不正确。我正在等待您的回复。 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    GUI 位于 TI 网站 DAC38RF82EVM 产品文件夹下的软件部分下。 也可以在 DAC38RF82产品文件夹下找到该 GUI。 这是版本 v2p0。

    您上面提到的模式只能与单个 DAC 一起使用、而不能与您提到的双 DAC 一起使用。 此外、根据数据表、LMFS = 4314不是有效模式。  唯一接近此值的选项是 LMFS = 4138。 对于实数数据输入模式、单个 DAC、LMFS = 4138 设置、请参阅随附的配置文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../LMF_5F00_413_5F00_single_5F00_real.cfg