This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCPro:ADS1282EVM 的 dBFS 缩放是否存在已知缺陷?

Guru**** 2931300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835492/adcpro-any-known-bug-with-dbfs-scaling-with-ads1282evm

器件型号:ADCPro
主题中讨论的其他器件: ADS1282

您好!

我一直在使用 ADCPro 和 ADS1282EVM 板收集一些数据。

我还使用 MATLAB 处理数据、以便于比较光谱。 我想我发现有些缺乏一致性。 以下两个光谱应来自相同的数据 :

要根据 dBFS 进行缩放、我只需将所有数据除以« Max Code »、该值包含在由 ADCPro 生成的数据文本文件中。

我已经在 MATLAB 中尝试过几种不同的 PSD (功率频谱密度)计算技术,dBFS 本底噪声始终位于同一位置,如比 ADCPro 指示的噪声低30dB。

阅读与我发现的这类问题相关的较旧帖子 :

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/258714/904881?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1282evm%25252520adcpro%25252520dbfs#904881

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/94449?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A65187

这些用户发现的问题可能与我看到的问题相同。

在这两种情况下、从 TI 方面可以识别出 Y 标度可能存在错误、但在这两种情况下、线程都没有明确的解决方案或解决方法(据我所知)。 两个都很旧。

您是否对这些主题有更新 ?

是否可以详细说明如何计算 dBFS 值 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martí、

    遗憾的是、您共享的图像在您的帖子中未正确显示。 是否可以通过电子邮件共享它们和 ADCPro 数据文件? 您可以将其发送 至 pa_deltasigma_apps@ti.com。

    我将了解我们是否可以找到有关 ADCPro 如何缩放 FFT 的信息。 但是、由于原始开发人员不再在我们的小组中、我们可能只能确认 FFT 结果是否与您的 MATLAB 结果匹配。

    对于 ADS1282、我知道输出数据格式可以根据您使用的是 FIR 滤波器还是 SINC 滤波器而改变。 您当前使用哪种滤波器模式?