This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:我能否使用偏置环路来降低阻抗测量模式下的共模噪声。

Guru**** 2553620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168088/ads1299-can-i-engage-bias-loop-which-reduces-common-mode-noise-in-impedance-measurement-mode

器件型号:ADS1299

我在 EEG 中使用 ADS1299进行实验。在正常 EEG 功能中、我通过 BIAS_SENSP 寄存器将相应的 PGA 输出连接到偏置放大器、以便抑制所有共模噪声。 现在、当我必须进行阻抗测量时、我需要在一个通道上连接一个电流源、并让它在 BIASOUT 引脚中灌入、如以下文章 中所述:http://eeghacker.blogspot.com/2014/04/openbci-measuring-electrode-impedance.html 

我不确定是否在此处使用 BIAS_SENSP? 如果我这么做、会发生什么情况?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的公司封锁您发布的网站。 您是否想将网站打印/另存为 PDF 并在此处共享?

    您是否正在尝试执行9.3.2.4.3导联脱落检测? 如果是、我是否可以询问您正在考虑采用哪种方法?

    9.3.2.4.3.1直流导联脱落 有1. 上拉/下拉方法或2. 直流电流方法

    9.3.2.4.3.2交流导联脱落(一次或定期)  3.交流电导联脱落方法

    您是否还使用 BIAS_SENSP 和/或 BIAS_SENSN 寄存器和  BIASOUT 引脚以及来驱动被测单元?

    患者偏置信号用于偏置患者以设置 EEG 信号的共模(通常为中间电源)。

    数据表 图35。 导联脱落检测建议使用 BIASOUT 引脚来驱动 UUT、因此建议使用 BIAS_SENSP 和 /或 BIAS_SENSN 寄存 器和 BIASOUT 引脚来实现适当的灵敏度和/或特异性。

    客户需要尝试使用不同的设置/组合进行测试、以满足其产品和系统的预期结果。

    我是否可以问您是否碰巧拥有/使用评估板/套件(EVM)?  建议使用 EVM 进行一些测试和评估。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是指向网站 PDF 的链接: https://drive.google.com/file/d/16sv6C5gZdbk_eggHlaSAwmFk00amN0W7/view?usp=share_link 

    我使用的是9.3.2.4.3.2交流导联脱落(一次或周期性)。 我仅使用 BIAS_SENSP、它设置为0x00、因为我有 ADS1299-4。 但是、当我使用 EEG 功能时、我将 Bias_sensp 设置为0x0F、以将所有通道噪声降至最低。 但我不确定我们能否在交流导联脱落检测中使用偏置。  

    我没有评估板、因此我根据数据表制作了自己的定制 PCB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、它没有提到在使用9.3.2.4.3.2交流导联脱落时避免/退出 BIASOUT。

    因此、这留给客户/开发人员决定是否使用 BIASOUT。

    实际上、建议使用之前/之前答复中提到的 BIASOUT。

    因此、客户可以尝试/测试交流导联脱落检测的工作原理(在灵敏度和稳定性方面)、就像您从 UUT 连接或分离 BIASOUT 电极/贴片和/或打开/关闭 偏置放大器一样。

    在理想和理论上,BIASOUT 可以帮助提高灵敏度和/或稳定性。

    但同样、TI 会让客户在做出决策之前先尝试、实验、测试和分析、因为这取决于许多外部因素。

    谢谢