This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:差分输入配置的输入电压范围

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169731/ads7828-input-voltage-range-for-differential-input-configuration

器件型号:ADS7828

大家好、

我有兴趣在设计中使用 ADS7828。 我对输入电压范围感到困惑、因此需要一些澄清。 查看我的以下问题:

  1. 在"表 II"中定义为-in 的任何输入的允许输入电压范围是多少 命令字节寻址的通道选择控制"?
    1. IN 输入电压范围是否由电气特性表中列出的-0.2V 至+0.2V 的"绝对输入范围、负输入"条目定义?
  2. 对于我的应用、我希望应用2V 至 CH0 (+IN)的电压和1V 至 CH1 (-IN)的电压、例如、将命令字节设置为差分。 这是否起作用、或者这是否违反了输入电压额定值?
  3. 配置为-in 时的 CHX 输入与使用 COM 作为-in 时的电压范围是否不同?

感谢您的任何帮助。 谢谢!

-Cobb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cobb、

    负输入实际上是接地感应。  它用于测量传感器上的接地连接、该传感器可能位于远离器件的位置、因此"接地"不会精确地为零伏。  简而言之、该负输入只能接受-0.2V 至+0.2V 的信号。  COM 输入的电压范围与连接到差分多路复用器配置的负输入端(-0.2V 至+0.2V)的任何通道的电压范围相同。  您将无法连接到1V。

    如果您希望在选择不同的器件时获得一些帮助、以便在负输入可适应 1V 电压的情况下实现差分信号、请回答以下问题:

    1.您是否需要 i2c。

    2.是分辨率较高的设备(例如12位或16位)。

    3.您的采样 率要求是什么?

    4. 输入信号的带宽是多少?

    5.您能否同时使用 SAR 和 Δ-Σ 转换器?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的快速回复和澄清。

    IN 连接的0V 基准对于我的应用应该是可以的。 我将把我的运算放大器调节电路直流失调电压更新为0V。 信号是单极的。

    -Cobb