请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828 大家好、
我有兴趣在设计中使用 ADS7828。 我对输入电压范围感到困惑、因此需要一些澄清。 查看我的以下问题:
- 在"表 II"中定义为-in 的任何输入的允许输入电压范围是多少 命令字节寻址的通道选择控制"?
- IN 输入电压范围是否由电气特性表中列出的-0.2V 至+0.2V 的"绝对输入范围、负输入"条目定义?
- 对于我的应用、我希望应用2V 至 CH0 (+IN)的电压和1V 至 CH1 (-IN)的电压、例如、将命令字节设置为差分。 这是否起作用、或者这是否违反了输入电压额定值?
- 配置为-in 时的 CHX 输入与使用 COM 作为-in 时的电压范围是否不同?
感谢您的任何帮助。 谢谢!
-Cobb