This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:SCLK 频率- 20MHz 还是12MHz?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168884/adc3662-sclk-frequency---20mhz-or-12mhz

器件型号:ADC3662

在8.4.2中、表明该接口可以在 SCLK <=12MHz 时工作。

但在下表中、它显示了可以达到20MHz 的频率:

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    如您所述、我们在第8.5.2节中建议运行<= 12MHz、这与数据表中的数据表类似、但在时序要求表中、SCLK 最大值列出为20MHz。 我将仔细检查一下情况是否确实如此、然后返回给您。  

    谢谢、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我确认最大值为20MHz。 这是一个数据表错误、感谢您了解这一点。

    此致、Amy