主题中讨论的其他器件: ADS8688
您好!
我目前正在尝试与 Linux 平台上的一个 ADS8684进行通信。 我已经构建 ADS8688驱动程序并加载了我的目标。
通信似乎运行良好(至少当我使用逻辑分析仪检查 SPI 信号时、我在帧中有请求和响应)。
我将使用命令行测试 ADS8684、每个输入都有偏移、换算和原始数据。
默认偏移为-32768 (为什么不!)、换算为一个奇怪的值(为什么不!) 但是、无论输入电压是什么、RAW 始终为65535。 我不确定这是正常的吗?
=>我正在寻找一个 C 示例代码应用、我可以在 Linux 上构建和运行、以便与 ADS8684进行通信、并基本上读取输入电压。 我是否可以使用任何可用的功能?
感谢您的帮助、
此致、
Joel