This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600:HSDC Pro 上的 ADC12J1600至 TSW14J10超时错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J1600, TRF3765, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850394/adc12j1600-adc12j1600-to-tsw14j10-timed-out-error-on-hsdc-pro

器件型号:ADC12J1600
主题中讨论的其他器件: TRF3765ADC12J4000EVM

我正在尝试在 ADC12J1600和 TSW14J10-KC705的组合之间建立连接。  

建立连接后、我会看到图片中显示的错误。

能否有人告诉我如何缓解这种情况?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC12J1600_5F00_INT_5F00_CLK_5F00_DEC_5F00_4_5F00_P54_5F00_KC705.pptxVishal、

    请按照随附的文档操作、并告诉我这是否有效。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、  

    非常感谢您的回答。

    我实施了您建议的更正、现在我收到了 DDR to file 错误。 我随附了一份文件、详细介绍了整个过程中的每个步骤。  

    请告诉我 如何解决此问题吗?  

    e2e.ti.com/.../ppt-for-TI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    您运行的 ADC GUI 版本错误。 转到 TI 网站上的 ADC12J1600EVM 产品文件夹、然后从此处下载 GUI。 GUI 打开时、应报告版本 v1.3.1。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    感谢您的快速响应。 我在下面的帖子中遇到了相同的问题。 安装了此处链接的 ADC GUI。

    使用此 GUI 建立 FTDI 连接、但我在上一帖子中出现"DDR to File"错误。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/727921?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC12J1600%252525252520gui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    在 ADC 板的顶部、为 U4组装了什么器件? 如果这是 TRF3765、您可能使用了错误的 GUI。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、感谢您的快速响应。

    U4由 TRF3765组装。 您能否共享我可以用于捕获输出的正确 GUI 的链接?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FTDI-cfg.iniVishal、

    从 ADC12J4000EVM 产品文件夹下载 GUI 并使用此文件夹。 安装 GUI 后、将目录 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12J4000EVM GUI A 中名为"FTDI cfg.ini"的文件替换为随附的文件、然后进行尝试。  

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    更改配置文件后、4000EVM GUI A 仍会出现相同的错误、如下所示。

    我的 EVM 上的型号是 ADC12XXEVM A、勾选了 ADC12J1600。

    我使用中所附的安装程序使 FTDI 正常工作  

    请告诉我如何从这里继续。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3480.ADC12J1600_5F00_INT_5F00_CLK_5F00_DEC_5F00_4_5F00_P54_5F00_KC705.pptxVishal、

    我有两个设置不正确。 请在 LMK 设置中将0x08用于地址0x100、将0x04用于地址0x110。 请参阅随附的更新文档。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    非常感谢您的回复。

    我们尝试了您发送给我们的设置、但我们继续收到相同的 DDR to file 错误。 是否有任何其他可能出现此问题的来源(硬件和/或软件)?   

    在您发送的 PPT 中、当我们使用 KC705时、使用的 FPGA 是 VC707。 当我们使用其中一个而不是另一个时、设置是否有任何变化?

    此致、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    我用 KC705尝试了这种方法、今天就开始工作了。 不确定您的问题可能是什么。 作为完整性检查、对 ADC 进行编程后、为其提供500MHz @ 2dBm 的 IF。 您应该会看到两个超范围 LED 亮起。 缓慢降低该输入的振幅、直到两者都关断。 我想这大约是-5dBm。 这是一个用于验证 ADC 板是否正常工作的良好测试。 KC705上八个状态 LED 的状态是什么? 其中三个应闪烁(5、6、7)、两个应亮起(1和3)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    您是否仍然对此有疑问?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    请告诉我是否有其他我应该修复的东西来使其正常工作。

    此致、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    您是否执行了我在前面的帖子中提到的 ADC 测试? 从您显示的 HSDC Pro 的最后一个屏幕截图中可以看出、GUI 设置为连续捕获模式。 请将其设置回单次捕获模式。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    我遇到了一些问题、无法在这里为您提供最新信息。

    最初、我们打开了超范围 LED、但在减小振幅时、我们能够将其关闭。  

    在 KC705上、LED 5、6、7闪烁、LED 2和3亮起、其他 LED 熄灭。 您能不能告诉我们现在可能出现了什么错误、因为我们现在遇到了"启动 ADC 到 DDR 超时错误"。 我们还附上了所有的照片供您参考。  

    请告诉我们如何解决这个问题。  

    非常感谢 Jim。

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    我不确定要告诉您什么。 一切看起来都正确。 ADC 板或 Xilinx 板存在一些问题。 如果您愿意、我可以将您的 ADC 板换成我的板。 请向我发送您的电子邮件、如果您愿意、我们可以详细介绍。

    选项是使 Chipscope 运行并验证您是否在获得在所有四个通道上发送的正确数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    现在连接正常、非常感谢您的持续帮助。

    我们可以再问您一个问题吗? 如果我们要将数据发送到 FPGA、是否还需要在 FPGA 上配置 jesd204B? 我们应该如何编辑 FPGA 的 XDC 文件?

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟浩田

    此固件主要由 Xilinx 完成。请参阅 Xilinx 提供的此文档是否有所帮助。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3323.JESD204_5F00_TI_5F00_reference_5F00_design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    感谢您的回复。 我将检查该文件。 另一件事是、我注意到在您发送给我们的幻灯片中、有几个峰值。 但是对于我们的测试、我们只能看到噪声、无论我们如何更改输入信号的频率、捕获的数据都没有变化。 我想知道、您是否连接了 ADC 的带通滤波器、"原因我注意到、在 ADC12J1600EVM 的用户指南中、在设置中有一个直流块和带通滤波器连接到输入端。 我们仅连接了直流块。

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟浩田

    您是否对 NCO 进行了编程? 这需要设置为一个值、当从输入音调中减去该值时、结果会随 HSDC Pro GUI 所示的抽取范围带内下降。 如果以4倍抽取率在1600MHz 下采样、则奈奎斯特带宽为200MHz。 输入音调减去 NCO 频率必须介于0和200MHz 之间。 无需滤波器即可获得输出。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了。 '原因我们将 NCO 设置为您用于测试的值、但我们的函数发生器只能生成最大频率为160MHz 的正弦波。 很抱歉这个愚蠢的问题... 同样、我们非常感谢您的耐心和帮助。

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    我现在看到我们的问题、"我们将 NCO 设置为您用于测试的值、但我们的函数发生器只能生成最大频率为160MHz 的正弦波。

    同样、我们非常感谢您的耐心和帮助。

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    我们似乎有一些输出信号的衰减问题、如所附图片所示。 输入信号的频率为100MHz、我们将 NCO 设置为0Hz。 我们正在尝试对输入实施差分信号、旧问题"DDR to file error"又出现了。 您对如何提高信号完整性有什么建议吗? 如果需要差分输入信号、您知道我们应该如何配置 ADC 吗?

    假期快乐!

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不能在0Hz 时使用 NCO。 我正在与设计团队就此进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    设计团队对我们的问题是否有任何反馈?

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟浩田

    是的、您不能以0Hz 的频率使用 NCO。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    那么、我想知道计算 NCO 频率的正确方法是什么? 如前所述、我们希望使用4倍抽取的 ADC12J1600对线性调频脉冲信号进行采样。  

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    我想再次提出我的问题、以使其更加清晰。 从我之前的帖子中可以看到、我们捕获的信号经历了严重衰减。 我认为这是由 NCO 设置引起的。 那么、我想知道用于计算 NCO 频率或如何配置 NCO 寄存器的公式是什么? 据我所见、NCO 仅取决于采样率。 在本例中、抽取率为1600MSPS、为4。  

    或者、您对我们的信号衰减还有其他想法吗?

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟浩田

    数据表的第7.3.6.2.4.1节显示了 NCO 的公式。 它取决于采样率、NCO 寄存器设置和 NCO 预设频率寄存器设置。 数据表中对此进行了说明。

    确定 NCO 频率的另一种方法是更改 GUI 中的预设0频率值、并观察此条目右侧框中显示的新值。  

    此致、

    Jim