This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3242:从测试模式更改为正常模式时、ADC 时钟跳转

Guru**** 2892800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850056/adc3242-adc-clock-slips-when-changing-from-test-mode-to-normal-mode

器件型号:ADC3242

您好!

我正在与使用 ADC3242的客户合作。 当从测试模式切换到正常模式时、时钟将会跳转、用户必须重新启动器件。 是否需要此行为? 导致此行为的原因可能是什么?

谢谢、

Ishraq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishraq、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

    滑倒是否意味着存在突然的相移? 这是针对 DCLK 还是 FCLK、还是两者? 正在使用哪种测试模式(斜坡、正弦波等)? 滑动是否可重复?

    最好的雷加兹

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    从功能上讲、他们看到的是总流水线延迟的变化。 因此可能是 FCLK 差异,但他们没有确认。 该问题似乎与模式无关。 此外、滑动  始终在某种程度上是可重复的。   但是、重新启动测试仪上的设备时、问题就会消失。

    谢谢、

    Ishraq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

    感谢您提供更多信息。 只是为了确保、客户没有使用评估模块、而是已经将 ADC3242设计为定制设计?

    通过流水线移位、这是否意味着数据位不与帧对齐? 我们非常感谢您提供更多有助于定义问题的信息。

    在捕获数据之前、客户是否执行了硬件复位(请参阅第54页的第9.5.1.1节)? 如果不是、则应执行此操作。 客户是否为其目标运行模式编写了任何其他寄存器?

    客户使用的采样时钟频率是多少?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

    此问题是否已解决? 如果需要进一步关注、请创建新帖子。

    此致、

    Dan