This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675-EP:降低时钟速度并降低功耗?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5675-EP, DAC5675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852275/dac5675-ep-lowering-clk-speed-and-reducing-power-consumption

器件型号:DAC5675-EP
主题中讨论的其他器件: DAC5675

团队、

查看 DAC5675-EP 数据表- SGLS381A 第7页:
-仅给出典型时钟脉冲宽度(tw (H)/Tw (L))。
DAC 能否以低至1MHz 的 CLK 速度运行?
在此速度下运行会有什么缺点?
在这种 CLK 速度下运行时、是否需要遵循一些特殊的设计指南?

-我们是否有1MHz 时钟速度的功耗数字?
1MHz 的功耗近似值是多少?
是否有一些具体的设计指南可用于尽可能降低 DAC5675的功耗?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表规格表仅提供低至100MHz 时钟速度的规格、这些仅为典型值。  这意味着这些值是在此器件发布期间从统计表征中得出的。  由于数据表中没有在低于100MHz 的时钟速度下提供任何信息、因此我只能推测不存在任何数据。  我将查看是否可以找到原始特性数据进行确认、但我们很可能无法提供在1MHz 速度下运行器件的大量信息。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    -您是否能够从表征中找到更多信息?

    -我们在-EP 中是否有其他器件会接近 DAC5675规格、但在1MHz 下且功耗尽可能低?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到任何其他特征数据。  我将 您的请求重新发送给开发此设备的团队、以询问他们是否有任何其他信息。

    谢谢

    Christian