This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:在 ADS1292的两个通道上未获得相同的导联

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851386/ads1292ecg-fe-not-getting-the-same-lead-on-both-channels-of-ads1292

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292ADS1292R

您好!

我已经对 ADS1292开发套件的输入通道进行了物理重新配置、以在两个通道上获得相同的引线输出。 以下是我的当前配置、

IN1P 和 IN2P 在电路板内短路、并连接到左腿
IN1N 连接到右臂
IN2N 也被连接至右臂(可被连接至车身的其它位置、但是为了在两个通道上获得相同的信号、它被连接在右臂上)
RLDOUT 连接到左臂

在这种配置下、我希望在两个通道上都能获得 LEAD II ECG。 但是、我只在通道1上获得引线 II、而在通道2上获得完全不同的引线(我猜是引线 I)。  

我在这里出了什么问题? 它是否可以使用我之前介绍过的相同物理通道配置进行修复?

提前感谢!

M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    有几种方法可以通过调试来完成此操作。  

    首先、您能否确认器件引脚上的输入信号是相同的? 如果是、则说明软件配置有问题。  

    如果器件引脚上的输入信号不同、则它与您的电极配置是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的快速回答。 我已经确认器件引脚上的输入信号实际上是相同的。 由于 IN1P 和 IN2P 已在架构中相互连接、因此只需确认 IN1N 和 IN2N 是否来自正确的 Arm、它们就是正确的。

    当您说软件配置时、您是指多路复用器值吗? 或者、我是否可以使用其他方法来解决这个问题?

    M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    您能否显示您看到的内容的图片?  

    是的、两个通道是否都启用了相同的增益?  

    GUI 中有一个部分、您可以在其中操作每个通道的寄存器。  

    您是否正在使用 ADS1292R、其中 R 代表呼吸? 如果是、这可能是导致问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用 ADS1292R。 我要附上一张照片、其中显示了我正在使用的通道控制寄存器设置。 它还显示了通道1和通道2的输出。

    请注意、通道1中的信号看起来与通道2上的信号不同。

    M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用 ADS1292R。 我要附上一张照片、其中显示了我正在使用的通道控制寄存器设置。 它还显示了通道1和通道2的输出。

    请注意、通道1中的信号看起来与通道2上的信号不同。

    M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    您现在能否使用示波器提供输入信号的图片、以验证这不是到达器件的信号?  

    电极电缆是否相同?

    微小的差异可能会导致该测量差异。  

    您能否提供测试设置的图片? 您是如何将通道短接在一起的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉、我们花了这么长时间才回复。 我找出了问题-导致意外信号的通道在输入端似乎有两个耦合电容器和一个分压器。 电容器充当高通滤波器、从信号中滤除一些有用的低频带、从而使其整体形状失真。 分压器也会产生直流失调电压。 当我们移除这些组件时、我们在两个通道上获得相同的输出。  

    回顾评估板的数据表、它确实提到了2通道运行需要对交流耦合电容器进行短路。 我们显然错过了这一信息!

    再次感谢您的快速响应和所有帮助。

    M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    很高兴听到问题得到解决! 感谢您的反馈并告知我。