This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:芯片过热问题

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760EVM, DAC80501, DAC60501, DAC70501, DAC8760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851165/dac7760-trouble-with-chip-overheating

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件: DAC80501DAC60501DAC70501DAC8760

我在器件过热方面遇到了一些问题、需要进行设计审查。  

在过去的修订版中、警报引脚误接至 DVDD (在我交付项目之前、其他人的设计)。 该器件会在很长的时间内输出稳定的电压、然后突然开始过热并燃烧(吸烟)。 我做了修正,但我不能肯定这是你问题的原因。 是否有其他可能导致问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    !ALARM 引脚是一个开漏输出、因此如果引脚直接连接到数字电源、肯定会产生一些意外发热的情况。 根据 DVDD 电源的拉电流能力、此事件可能会损坏器件。

    查看原理图的其余部分、我没有发现任何问题。 我在该器件中看到的与过热有关的最常见错误是在双电源用例中将散热焊盘连接到 GND。 当然、这不属于 EMC/EMI 事件的范畴。 如果在这些过热事件期间对器件的数字 I/O、电源或输出应用了任何测试、这将有助于理解。

    您是否可以对任何现有板进行返工以悬空!alarm 引脚以验证您提出的解决方案?

    我还不得不注意到、您的应用中未使用 IOUT。 我很好奇您是如何使用该器件的、以及您可能注意到了什么。 其他一些路图器件可能更适合您、因此我想尽可能了解您愿意分享的内容。 我知道这很敏感、因此、如果您愿意、我们可以在您允许的情况下将该聊天脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我已将 ALARM 引脚悬空。 此时、当施加电源电压(+/- 15VDC)时、芯片仍然开始过热。 我正在使用 Fluke 测量电压输出。 一旦电源接地、电压读数显示为负值(-0.8**)、IC 开始加热。  

    另外:加电后、我没有向芯片发送任何信号。  

    是否有任何关于仍可能导致这种情况的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    如果您能够帮助我选择一个新 IC、我会对它的想法持开放态度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    您能否探测+/-15V 电压轨以检查其稳定性? 与 DVDD 类似。 如果设备正在加热/冒烟、则其中一个电源轨上应具有显著的电流信号、这可能会让我们更好地了解应在何处查看。

    关于推荐可能更简单的器件、您使用的电压输出范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    下面是我从器件中观察到的内容的更详细说明。

    最初连接(电源、SPI 等)时、器件正常工作。 它可以无限期地保持与+/-15V 的连接、而不会出现任何问题。 我能够发送数据并从 Fluke 查看电压读数。 它在几分钟内保持稳定、允许我使用测试代码更改该值、然后在没有警告的情况下将开始过热、即使初始化将范围设置为0至+5V、Fluke 也会显示负电压。 一旦发生这种情况、我必须断开+/-15V 电源以停止过热。 从这一点来看、我可以看到、IC 处于某种故障状态、因为连接电源 GND 和15V 电源轨都会导致快速过热(即使在完全断电复位之后)。  

    唯一的要求是使用 SPI 在至少1个(最终为2个)通道上以最小8位分辨率输出0-5V 范围。 我有3.3V、5V 和+/-15V 电源可用。  

    - Matt

    P.S. 我的测试代码已通过 DAC7760EVM 进行长期测试验证。 虽然我并不是百分百肯定、但我相当确信它能够可靠地运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我对答复缓慢表示歉意。 我上周不在办公室。

    我想我们有两种考虑途径。

    第一、事情通常不会随机发生、尤其是不会发生灾难性的情况。 我们可以尝试确定导致这种情况的模式(即代码更改、寄存器更改、负载变化、电源或其他终端上的瞬态等)。 这肯定不是器件的正常或预期行为、因此我们可以在板级进行调试。

    第二个-我们看看其他选项、因为有多种器件可以满足您的要求、而 DAC8760的某些功能实际上似乎是您的应用的一大优势。 首先、我建议查看 DAC80501、DAC70501和 DAC60501中的最新器件系列。 它们本质上是相同的器件、只是分辨率分别为16、14和12位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    谢谢! 我要让他们看看。  

    我认为我发现了这个问题。 每次从原理图更新到 PCB 时、Altium 都会从封装中移除焊盘过孔分配。 换言之、最后一个问题是由于散热焊盘悬空而导致的、该散热焊盘未出现在 DRC 上、因为该焊盘被分配到网络上、但与网络没有实际连接。  

    感谢您的帮助!

    -Matt