This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:Linux 驱动程序余弦

Guru**** 2876520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848323/adc121c021-linux-driver-cosnult

器件型号:ADC121C021

大家好、

我的客户正在评估此器件、他正在咨询我们是否可以为此器件提供 Linux 驱动程序或 C 示例代码作为参考? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    但愿你一切顺利。  

    我不是对该器件的直接支持、但我怀疑我们有针对该器件的 Linux 支持计划。  

    我会通知直接支持、希望他们能够澄清!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否有此 Linux 驱动程序的更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    遗憾的是、正如 Alex 所预测的、没有示例代码或 Linux 驱动程序。

    我建议将客户引导到他们计划使用的平台的公共论坛、并尝试在那里寻求支持。  

    此外、对于创建/调试软件、使用示波器在数字上进行探头会有所帮助。 这为数字通信提供了可视检查、从而可以快速检查时序并确认预期行为。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您在此处的回复。 我想知道我们是否有供客户参考的 C 代码示例代码? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    遗憾的是、没有。

    -锡那西亚