This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:使用 Δ-Σ ADC 评估软件上的数据分析选项卡时出现问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851927/ads131a04evm-trouble-using-data-analysis-tab-on-delta-sigma-adc-evaluation-software

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

大家好、

我一直在尝试使用 ADS131A04 EVM 板上的 Δ-Σ 评估软件、但遇到一些错误。 软件在运行脚本和设置寄存器时工作正常、但在选择"Data Analysis"窗口时、程序不显示任何通道。 在此窗口中打开日志会显示设备尝试连接并多次失败-因为这样捕获数据不起作用。 我使用的是 Windows 10 PC、其默认跳线设置如指南中所示(我已调整了开关、出现已知丝印错误)-启动软件时、我运行预校准设置脚本。

如果有任何帮助,将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、


    我不确定是什么问题、您能在日志中显示输出吗?

    我还没有运行 Windows 10、但下面是我的事件序列。 也许您可以将您的顺序与我的顺序进行对比。

    首先、我打开应用程序、软件会识别器件:



    您可以看到该软件显示"Found ADS131A04... Hardware Connected!" 左下角。 之后、它会显示"Hardware Connected、Ready..."

    然后、我可以打开数据分析、但是、我仍然没有解锁器件、并且可能无法收集数据。 打开"数据分析"窗口、我首先看到的是"正在启动...尝试使用主客户端"。 然后显示"Connected to main app. 就绪..." 此时、我仍未解锁器件。 我认为收集数据不起作用。



    返回主窗口。 我转到"Scripts"选项卡并使用数据速率@ 8kSPS 的 Basic 启动。 在这里、我需要加载脚本、然后单击右侧的"Run"按钮。



    之后、我可以转到"Data Analysis"窗口、使用右下角的按钮收集数据。



    同样、使用日志回帖、查看您的序列、如果您可以发布窗口的一些屏幕截图。 我将看到这里的其他人是否遇到过 Windows 10问题。





    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、我按照您所展示的步骤操作-唯一不同的是、我在运行脚本后打开了分析引擎。 这似乎没有什么影响、我仍然收到此错误:




    我猜这是一个 Windows 10问题、因为我运气不好。

    谢谢、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、



    如果您已经了解到这一点、我认为您应该能够让它在 Windows 10上运行。

    只需检查一下、您是否可以转到"我的文档"并找到 DSEvalSW 文件夹? 在这种情况下、您可以先找到日志->分析->错误日志。 您能否获取该文件并将其发布回此处。

    如果此文件过大(并且可能会增大到较大大小)、请删除该文件并重新运行程序以再次生成 error.log 文件。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、我已经将错误日志附加到了这个消息。

    谢谢、
    Jacke2e.ti.com/.../error.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我向我们的一位专家展示了错误日志、他说这是他第一次看到此错误。 他不知道为什么会发生这种情况。

    可能是计算机上的端口11000被阻止、不允许应用程序创建套接字或套接字被完全阻止。

    您可以尝试使用管理员权限运行应用程序、这可能允许应用程序创建套接字。 另一件事是在不同的计算机上运行此应用程序。 也许具有不同设置的个人计算机会成功。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph:我 已经解决了这个问题-我的计算机的互联网安全阻止了应用程序的某些功能。

    感谢您的帮助、
    插孔