This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:使用 ADS1298进行 ECG 心率检测

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, TMS320C5515, ADS1292, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848655/ads1298-ecg-heart-rate-detection-with-the-ads1298

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: TMS320C5515ADS1292ADS1294

您好!

我们希望在设计中采用 ADS1298 AFE 进行设计。

BPM 检测的建议路径。  我知道曾经有一个 TMS320C5515 DSP 医疗设备
开发套件(MDK)。  是否有推荐的替换评估?

唯一的路径是基于处理器的 QRS 算法吗? 或者、是否有任何专用 IC 集成解决方案、以节省开发时间并让 Beefy 处理器运行这些算法?

谢谢

此致

二值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donal:

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    我必须查看我们的 EVM 固件、以查看是否有任何内容。 同时、我将把这个移到另一个论坛、看看他们是否有可以提供帮助的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donar、您好!

    如您突出显示的那样、DSP 医疗开发套件不再可用、但 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5000_Medical_Development_Kits 上提供了原样软件

    目前、我们没有特定的算法和专用的医疗芯片。 根据您的要求、您可以从 TI 产品系列中选择 DSP 或共享 DSP 规格、我们可以为您推荐合适的器件。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Donal、

     您无需8通道 AFE 即可轻松检测心率。 u 可以使用您自己的设计或使用 ADS1298Evaluation 板来使用 ADS1292/ADS1294。 或者、我不确定 AFE 是否来自 TI、但 SparkFun 具有基于 AD8232的单导联心率监护仪。 然后、您可以使用任何 Arduino 板或任何开发板/微控制器读取数据。 然后使用任何 QRS 检测算法、如 Pan-Tompkins 算法、 Hamilton 平均值/中值算法、 RS 斜率算法 e.t.c 来获得 RR 间隔。 然后 BPM =(1/RR)*60

     

    谢谢

    MES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我没有收到任何通知、因此我假设我没有收到任何通知。

    我希望使用 一个稳压器微控制器、比如 Atmel ATSAM3U4CA-CU   256K 程序存储器、52K RAM、并且可以在高达96Mhz 的频率下运行。  我是否需要专用的 DSP 处理器来连接它并运行其中一种算法?

    此致

    二值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于存储器的大小和算法所需的功能。 任何 能够满足需求的处理器都应该可以工作。