This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:DDC264EVM 从多个板读取采样数据

Guru**** 2531350 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851218/ddc264evm-ddc264evm-read-sampled-data-from-multiple-boards

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

您好!

我们正在开发一个软件、  使用 USB_IO_for_VB6.dll 从7个 DDC264EVM 板(通过 USB 连接到 PC)读取采样数据

我们能够使用 WriteFPGARegsC 函数读取7个板的 FPGA 寄存 器、该函数将要读取的 USB 器件传递给它。

我们能够使用函数 FastAllDataCap 读取采样数据。

问题在于、此类函数不存在用于选择要读取的 USB 端口的参数(用于选择电路板)、并且我们只能读取 7个电路板中的一个电路板的数据。

您能否建议我们如何使用  FastAllDataCap 函数选择要读取的电路板?

顺便说一下、也要使用打字或软件、我无法选择要从中读取的板。

 

谢谢、

罗萨里奥  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosario、

    很抱歉、开发 DLL 的人员很久以前就离开了团队、我们无法为其提供超出文档记录的支持。 这就是我们所说的 DLL "按原样"交付的内容。 也许您可以做一些更高级别的事情(某种 USB 桥接器)、但不知道... 除此之外、让我们看看其他人是否可以在此处添加一些信息(可能是添加到您的电子邮件的第二部分)、否则、我认为我们不知道如何处理您的请求。  

    很抱歉、没有更多帮助、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosario、

    有关 FastAllDataCap 函数的问题、您的推理是正确的。

    它未被设计成将 USB 开发端口基准作为输入参数。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    感谢您的回复。

    是否可以将 USB_IO_for_VB6.dll 源代码与 DDC264演示软件代码一起使用,以便我们可以尝试修改 dll 以在 FastAllDataCap 函数中添加 USB 端口参数?

    如果我们成功、我们可以使更新后的 dll 对社区可用。

    谢谢、

    罗萨里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosario、

    很抱歉回答得太晚了、但我希望其他人能评论。 我不熟悉代码的详细信息(我甚至自己也没有...)。 让我给其他人点一下...

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosario、

    有关 DLL 源代码、请参阅下面的 e2e 链接。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/852231/3152663#3152663

    我将关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    BR、

    罗萨里奥