This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:用于监控 A0至 A1和 A2至 A3上的隔离器件

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851597/ads1115-using-to-monitor-isolated-devices-on-a0-to-a1-and-a2-to-a3

器件型号:ADS1115

我正在从事一个太阳能系统监控项目、其中 PWM 充电控制器具有隔离式输入、电池和负载。 我将输入放在 A0-A1上、将负载放在 A2-A3上... 硬件如何保持两个源的分离/隔离、因为看起来 PGA 一次只能读取一对数据? 对于我所做的测试、多路复用器似乎从差分状态恢复为单端、开关短路或芯片损坏。

软件中是否存在某种在读取另一个多路复用器对或其他内容时使其保持打开的技巧?   或者根据需要打开然后关闭一个呢?

或者、我应该使用2个不同的 ADS1115来读取2个必须保持隔离的电源?  我的第三个 ADS1115也有问题... 我有3个正在运行的 Arduino Uno R3。 0x4a 给我编程方面的问题、并且总是返回-1。

我找不到的任何文档都不能为 Arduino 提供编程命令列表和此芯片的命令参数的参考... 我相信这是一个 Adafruit 图书馆,但没有帮助.. 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、


    ADS1115一次只读取一个输入。 多路复用器应完全隔离不同的通道。 多路复用器先断后合、以确保输入信号永远不会瞬间连接。 如果器件损坏、我想可能会发生某种过压事件。 一些带输入的串联电阻可能会对此有所帮助。

    如果您使用不同电源的器件进行测量、则不应隔离不同电源、并且应具有公共接地。 此外、输入不应超过 GND 和 VDD。 如果您的单极电源为0V 至5V、那么如果电压超过这些限值(或者对于这些电压的绝对最大额定值、我们说-0.3V 至+5.3V)、则可能会损坏输入。

    您是否能够发送基本原理图? 它可能有助于查看您测量的是什么。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我已经听过您的介绍了一段时间、因此我想我会检查您的 ADS1115问题。 正如我在前一篇文章中提到的、多路复用器应隔离通道、以便两者之间不应有任何连接、即使是瞬间连接。 此外、如果发生损坏、输入超出电源电压可能会出现问题、串联电阻可能有助于保护器件。

    我现在将关闭此帖子。 如果您仍然遇到问题、请将问题发布回此处、我们可以继续处理此问题。

    吴约瑟