This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:生成优质锯齿波形时出现问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848414/dac34sh84evm-problem-in-generating-good-quality-sawtooth-waveform

器件型号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他器件: THS3095

您好!

我一直使用 DAC34SH84EVM 生成周期为400ns (2.5MHz)、每周期40个样本的锯齿波形。 作为 DAC EVM 的时钟输入、我使用来自信号发生器且振幅约为280mVpp 的800MHz 正弦信号。 根据 EVM 手册、数据和数据时钟从 Zynq ZC706板发送到 DAC。  

使用 Xilinx SDK,我首先生成样本值和样本地址,然后将其写入内存,然后使用相应的 Xilinx 函数启动 DMA 传输(DMA 已设置为只读,长度为16位)。

最大 DMA 传输为8388608字节。 考虑到2个字节/样本、这将得到 4.194.304个样本(nr_samples)。 通过运行 nr_samplesTimes 的 for 循环来生成波形。 for 循环有个 sampleIdx 计数器、每次递增一。 然后,sampleVal = sample_VAL - 819*sampleIdx 给出样本值,其中 sample_VAL 是一个常量值。 采样存储器地址的生成方式与 sampleAddr =(2 * sampleIdx)+ TX_BASK_ADDR + SAMPLE_RE_OFFSET 相似;

关于 DAC 接口、输入格式设置为偏移二进制、我已禁用 FIFO。 PLL 设置被设置为禁用。  下面的屏幕截图显示了我从 DAC 中获取的波形(所有四个 DAC 输出都使用相同的字、这就是它们看起来相同的原因)。

有人能否解释锯齿波形为什么看起来是"弯曲的"、并且在开始时出现这种振荡? 我发送的代码是否有误、还是由于另一个原因? 如何纠正此问题并生成高质量的锯齿?

此外、当我想持续输出波形时、我启动连续和顺序 DMA 传输。 波形的持续时间确实更长、但可以在波形之间看到"鬼影波形"。  

提前感谢大家的回复、我随时准备为您提供任何澄清、以便我帮助您更好地了解问题。

此致、

Panos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panos、您好!

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panos、您好!

    振铃很可能是由 DAC 接口与示波器的变压器耦合引起的。 您基本上只有带通滤波器响应。 斜坡将需要传递直流信息和其他频率内容(即全通)。 您将需要配置 DAC EVM 以实现直流耦合输出。 有几篇文章介绍了配置。 为了最适合您的应用、您可以参阅以下应用手册:

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    您是对的、导致该行为的是变压器。 同时、我尝试了一种具有差分输出的不同 DAC34SH84EVM、它没有安装两个变压器、锯齿质量良好、没有振铃和"弯曲"行为。  

    关于信号电平、在安装了变压器的评估板中、它是交流耦合的。 但是、现在生成的信号仅获得正值、我们希望它能够获取负值。 我们希望使用 THS3095运算放大器放大信号、为了充分利用满量程、信号应围绕 GND。

    关于如何实现这一目标的任何建议都将是有益的。

    感谢您的支持。

    此致、