This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:ADS131E08S 制造的六西格玛级别

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852099/ads131e08s-six-sigma-level-for-manufacturing-of-ads131e08s

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

早上好的团队、

我想知道 ADS131E08S 的六西格玛是什么? 是3-4还是5-6?

此外、对于典型的电子制造工艺、六西格玛也是什么。

此致、

Yogesh Rajwade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、


    一般而言、六西格玛指的是高质量的制造工艺。 如果该过程的结果基本上具有高斯分布、则标准偏差可以描述为一个 sigma。 对于六西格玛、所需的工艺结果都在该分布的六个标准偏差范围内。 在这种情况下、工艺能力使每百万缺陷数少于3.4。

    但是、我不确定您具体要问什么。 对于 ADS131E08、我不确定3-4或5-6意味着什么。 此外、还有许多方法可以用六西格玛来描述电子制造工艺。

    如果您能澄清您的问题、我可能会给出答案。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复!!

    我的问题是、制造 ADS131E08的六西格玛电平是多少?

    请找到所附图片。

     ADS131E08的制造是否为3-4 Σ 级?

    此外、在一般情况下、PCB 和电子元件 制造中使用的六西格玛电平是多少。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、


    我们确实使用六西格玛等过程指标来测试我们的器件。 对于我们的器件、我们为制造的每个器件测试许多参数、并查看这些参数的过程平均值和分布。 此外、我们还查看测试的精度和可重复性、以确定可制造性。 这可确保我们的产品既可制造、又符合规格。

    但是、我不确定您到底要寻找哪种答案。 除了典型特征曲线中显示为直方图之外、我们通常不讨论规格的可制造性。 此外、我无法谈论其他 PCB 和电子元件制造商在衡量指标时使用的方法。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复、

    我的问题是 ADS131E08S 的 Σ-Δ 电平是多少。

    是6 Σ 还是3 Σ 级别?

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    正如我在前一篇文章中提到的、我们不讨论器件的可制造性。 这将包括我们测试的过程限制以及参数中的分布。

    如果您对我们的器件的可靠性感兴趣、请访问产品页面的质量和可靠性部分。 您将能够在此处的链接中找到一些信息。

    吴约瑟