主题中讨论的其他器件: DAC38RF82、
尊敬的 TI:
我们在设计中使用 DAC38RF80。
数据表中提到内部平衡-非平衡变压器频率范围为700Mhz - 3800MHz。
那么、我们不能使用 DAC38RF80来生成低于700Mhz 和高于3800Mhz 的频率、尤其是4500Mhz?
谢谢、
Lalit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我们在设计中使用 DAC38RF80。
数据表中提到内部平衡-非平衡变压器频率范围为700Mhz - 3800MHz。
那么、我们不能使用 DAC38RF80来生成低于700Mhz 和高于3800Mhz 的频率、尤其是4500Mhz?
谢谢、
Lalit
Lalit、
我正在寻找有关此部件内部平衡-非平衡变压器的更多信息。 我通过改变频率并记录 DAC38RF80EVM 上的输出功率进行了一些测试。 结果如下:
频率(MHz) 功率(dBm)
300-9.57
400-7.88
500-7.03
600 -6.45
700 - 6.0
800-5.7
3800-11.2.
3900-11.7
4000 - 12.5
4100-13.0
4200-13.5.
4500 - 14.5
我没有看到任何信号失真的迹象。
此致、
Jim
您好、Jim、
我希望你们做得好。
很抱歉、我迟到了、但我还有一个问题、这个问题的答案将决定我们是需要使用 DAC38RF80还是 DAC38RF82。
我们的客户需要从 DAC 生成以下信号频率:
1.70MHz
2.7GHz
那么、您能否在实验中从 DAC38RF80EVM (带集成平衡-非平衡变压器)生成这两个信号频率、并像以前一样测量 DAC38RF80的输出功率(启用混频器增益)并在此处发帖?
我们将非常感谢尽早作出反应。
谢谢、
Lalit