This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8556没有 BUSY 信号输出

Guru**** 2520650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850729/ads8556-ads8556-has-no-busy-signal-output

器件型号:ADS8556

大家好、TI 工程师、关于 ads8556 AD 采集芯片。 有时,在我发送转换信号后,没有忙信号输出。 通信接口采用并行16位模式。 此时、收集的六个通道的值将不再发生变化。 然后、我的硬件复位 AD 芯片、但它仍然无法恢复。 仅在电路板上使用

则可以恢复正常。

期待您的回答。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3783133、

    我为答复迟了表示歉意。 我担心器件已进入断电模式、您能否显示您使用示波器捕获的时序图(对于 ONVST_x、CS/和 BUSY)? 您的原理图将有助于解决该问题、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户3783133:

    我将关闭此主题、因为我们正在您的另一个查询中与同一器件上的同一问题进行通信。 谢谢。

    此致、

    戴尔