This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8412:应为+IN 和-IN 提供的最小和最大电压范围是多少?

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8412, ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851902/ads8412-what-should-be-the-minimum-and-maximum-voltage-range-to-be-given-to-in-and--in

器件型号:ADS8412
主题中讨论的其他器件: ADS9110

我不确定他们在数据表中说过-0.2至 Vref+0.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kabilan、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    我假设您在数据表的模拟输入部分询问绝对输入电压范围。

    -0.2V 至 VREF+0.2V 是相对于 AGND 引脚测量时可施加于+IN 引脚或-IN 引脚的电压范围。

    例如、如果 VREF=4.096V、则+IN 或-IN 引脚上的电压范围将为-0.2V 至4.296V。

    在这种情况下、差分正满量程输入电压为:

    +IN=+4.096V

    -in=0V

    VIN-DIFF =[+IN -(-IN)]=[4.096V - 0V]= 4.096V

    差分负满量程输入电压为:

    +IN=0V

    -IN=+4.096V

    VIN-DIFF =[+IN -(-IN)]=[0V - 4.096V]=-4.096V

    有关输入电压范围定义的更多信息、请观看 TI 高精度实验室- ADC。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nicholas、您好!

    感谢您的回复。

    我已谷歌搜索如何为该 ADC (ADS8412)提供单极差分输入?

    您能不能分享您对如何为此 ADS 8412提供单极差分输入的任何想法

    谢谢、

    此致、

     Kabilan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kabilan、

    请查看这些电路指导手册。  它们展示了如何从单端输入转到差动输出、适用于驱动差动输入 ADC。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa264a/sbaa264a.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa246a/sbaa246a.pdf

    此外、您可能还需要查看较新的 ADS9110。  这是一个支持高达2Msps 的18b ADC。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads9110.pdf

    此致、
    Keith