This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:输出 CAN#39;t UPDATE?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847605/dac5672a-output-can-t-update

器件型号:DAC5672A
主题中讨论的其他器件:DAC5672

DAC5672以单总线交错模式运行。
MODE = 0、SLEEP = 0。

RESETIq = 0,SELECTIQ = 1,


Clkiq 和 wrtiq 是相同的50MHz 连续时钟。 da 是一个10MHz 周期变化数据(连续加法、然后是环路),在 Clkiq 和 wrtiq 负边沿。时改变。然而、输出不改变、它为 A 通道输出400mV 和600mv、为 B 通道输出900mv 和100mV。 对 FPGA 程序进行编程后没有变化。 它应该是10MHz 周期变化输出吗? 导致此问题的原因。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi zhang2、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi zhang2、

    能否验证 DAC 的采样频率以及要从 DAC 输出的输出信号?

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj,

      我检查 DAC 的采样频率、clkiq 是50MHz。

    我希望得到一个三角波。 但输出是固定信号。

    此致,

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    您是否能够解决问题?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我发现选择信号需要上行和下行一次、DAC 可以输出信号。 是否有必要为两个通道锁存一次数据、并且 DAC 具有信号输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    是如果您使用单总线交错模式、则需要 SELECTIQ 为高电平才能将通道 A 中的数据锁定在低电平、并将数据锁存到通道 B。数据表中的第7.3.3节"单总线交错数据接口和时序"讨论了这一点。

    此致、

    Neeraj