This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:在使用 ADS1278期间、某些通道通常会烧毁、从而产生-10V 电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850986/ads1278-during-the-use-of-ads1278-some-channels-often-burn-out-resulting-in---10v

器件型号:ADS1278

大家好、

 我使用 ADS1278设计的8通道数据采集板。 在使用单个电路板时、始终存在一些通道故障。

故障现象:

  如果在前一天对所有通道进行正常测试、则在第二天开启机器时、1-2个通道的输出值将变为恒定10V、故障通道通常是第一个通道和第二个通道、有时还有其他通道。

  我的电源是带 DCDC 转换器的220至12V 开关、LDO 用于5V、3.3V 和1.8V。

我想知道导致这种失败的原因是什么

 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以共享显示 ADS1278、参考电路和输入放大器的部分原理图?

    我假设衰减前的满量程输入范围可低至-10V。  

    在这种情况下、模拟输入上存在什么电压?  

    从 ADC 读取的代码是什么?  ADS1278在下电上电后恢复、还是永久损坏?

    加电期间、如果在模拟电源电压斜升之前使用电压驱动模拟输入、则可能会导致器件锁定。  在这种情况下、您将违反 ADS1278的绝对最大值规格。

    到 AGND 的模拟输入: -0.3V 至 AVDD+0.3V

    另一个常见问题是、如果对模拟和数字接地使用两个不同的接地路径、则会出现接地反弹。  ADS1278对 AGND 和 DGND 之间超过0.3V 的任何电压差都很敏感。  如果这两个引脚未直接连接到同一接地层、则上电瞬态可能会超过此要求、可能会对器件造成损坏。

    AGND 至 DGND: -0.3V 至+0.3V

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith Nicholas。

        非常感谢您的回复! 您的回复非常有帮助!

        我不知道如何在页面中插入 sch。

        输入 放大器为 THS4521IDGK、   在测试过程中、输入电压约为2.2V、但保持断开状态。

        2.从 ADC 读取的代码对于未损坏的通道是正常的, 对于损坏的通道始终为-10V。

       在我的电路中、 模拟和数字接地通过磁珠进行隔离(GZ2012D101TF 100Ω±25% 100MHz)。  这可能是问题的原因?????     

        那么、我如何解决这个问题呢?    

        再次感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用磁珠单独的模拟和数字接地可能会导致损坏。

    ADS1278上的模拟和数字接地引脚需要连接到同一接地层。  由于您有两个单独的平面、因此解决此问题的最佳方法是将模拟和数字接地层直接连接到 ADS1278下方。

    请查看有关此主题的更详细的博文。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516?-FAQ-PCB-Layout-Guidelines-and-Grounding-Recommendations-for-High-Resolution-ADCs

    为了进行测试、您可以用0欧姆短路代替磁珠。  这应提高可靠性、但为了完全解决问题、您应重新布局电路板。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

       非常感谢! 我将重新布局电路板。