This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:EVM GUI 不启动

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852439/dac3484evm-evm-guis-do-not-boot

器件型号:DAC3484EVM

您好!

尝试在 Windows 10机器上安装 DAC348x 和 ADS540x EVM GUI 以运行现有的测试台、并在尝试运行程序时接收下面屏幕截图中显示的错误消息。 您是否有机会知道需要做些什么才能使这些程序正常工作?

谢谢!

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    我以前在新安装的 Windows 系统上看到过这种情况。 如果您在启动 DAC 和 ADC 程序时未首先插入 EVM 以使 FTDI USB 芯片驱动程序运行、DAC 和 ADC 程序将无法找到驱动程序。

    请尝试通过 USB 连接器将 EVM 插入 PC 并为 EVM 通电。 让 Windows 找到 FTDI USB 芯片(在 EVM 上)的驱动程序、然后启动 DAC 和 ADC 程序。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    这似乎解决了问题。 谢谢!

    Randy