This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:能否将 HCSL 缓冲器(Si5330)用于时间戳输入

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852022/adc12dj3200-can-i-use-hcsl-buffer-si5330-for-timestamp-inputs

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我们能否使用此 Si5330 HCSL 缓冲器连接 FPGA 和 ADC12DJ3200时间戳输入?

FPGA 的 LVDS 输出将进入 Si5330的输入、 而 Si5330的 HCSL 输出将进入 ADC12DJ3200的 LVPECL 输入。

如上图所示、我们认为共模电压和摆幅在 ADC12DJ3200的时间戳输入范围内。

我们的另一个问题是时间戳信号的频率范围。

HCSL 模式下的 Si5330支持5-250MHz 的频率范围。

我们可以在此范围内操作 ADC21DJ3200时间戳输入、还是可以超出此范围?

此外、最好了解 ADC12DJ3200的时间戳输入引脚的频率范围。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

     

    是的、Si5330应该适用于 这种情况。

     

          请参阅 DIFF_HSTL_i18文档以了解兼容示例、例如 Xilinx FPGA DS925…

     

    请按如下所示使用 DIFF_HSTL_I 连接标准、并在没有任何外部组件的情况下将其连接到时间戳引脚。

    当 TMSTP_LVPECL_EN = 1时、FPGA 具有内部50欧姆电阻器、ADC 每个桥臂也具有50欧姆接地。 如下所示。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在上传图表...

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回复。

    我想知道的一件事是,问题中也有人问我,澄清我对时间戳信号的怀疑。

    ADC 如何对数据进行时间戳记?

    是低频信号的时间戳还是一次性触发的信号、即、当您希望对数据进行时间戳时、您将触发器应用于时间戳引脚、然后 ADC 将继续发送时间戳数据、直到第二个触发器应用于时间戳输入。

    或  

    时间戳是一个连续信号、以采样频率等的速度运行、如果您以3.2GSPS 的速率进行采样、那么时间戳也需要是3.2GHz 的连续信号?  

    如果时间戳是连续信号且运行@μ s 采样频率、则 Si5330或使用 HSTL 标准的 FPGA 和 ADC 之间的直接连接可能无法在高采样率下工作、例如3.2GHz。

    HCSL 模式下的 Si5330支持5-250MHz 的频率范围。 在所有采样频率范围(800-3200MHZ)和所有模拟输入信号范围内、时间戳信号频率能否保持在5-250MHz 范围内?

    我们将非常感谢尽早作出反应。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请更新此信息。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    很抱歉耽误你的时间。 您的第一条陈述是正确的....

    是低频信号的时间戳还是一次性触发的信号、即、当您希望对数据进行时间戳时、您将触发器应用于时间戳引脚、然后 ADC 将继续发送时间戳数据、直到第二个触发器应用于时间戳输入。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Rob