This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:ADC12D1600模拟输入电源

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852160/adc12d1600-adc12d1600-analog-input-power

器件型号:ADC12D1600
ADC12D1600的典型 FSR 输入为800mV。 考虑到这是差分输入电压、在100欧姆差分输入阻抗下计算的典型 ADC 输入功率 大约为-0.9dBm  
但在数据表的第6.3节"建议运行条件"下、Vin+/-功率级别被称为15.3dBm、这与 FSR 功率级别不一致。 请澄清。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charan、

    是的、正确。 默认的满量程功率约为-1dBm。

    在第6.3节中、这是模拟输入的过驱规格。 很抱歉造成混淆。

    但是、请记住、驱动至满量程的模拟输入功率会因应用中使用的前端设计而异。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认-0.9dBm 是否是 ADC 的0dBFS 工作电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charan、

    是的、ADC 的-0.97dBm 为0dBFS。 这是800mVpp 差分转换为100欧姆差分。

    此致、

    Rob