This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P24:ADS62P24的输入信号范围

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS62P24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852143/ads62p24-the-input-signal-range-of-ads62p24

器件型号:ADS62P24

您好!

我对 ADS62P24的输入信号范围有疑问。 在我的电路中、我希望通过 ADS62P24引脚设置将输入信号范围设置为2Vpp。 但实际上、通过测试、输入信号范围仅为1.5Vpp。 您能不能帮助我检查问题是什么?电路在我的 attachment.e2e.ti.com/.../2437.AD_2600_DDS.pdf 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我上传了错误的附件。 现在、我上传正确的 one.e2e.ti.com/.../AD_2600_DA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您需要发送差分信号、否则您将失去动态范围。 它看起来是以单端信号发送的。 VCM 的价值是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我的输入信号频率为50kHz 至1MHz、因此我只能使用单端输入。 昨天晚上、我发现了距离问题的原因。 在我的 SCH 中、我上拉了 SCLK 引脚、但在 PCB 中、我下拉了引脚。 更改后、范围已更改为2Vpp。 感谢您的回复。