This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P24:ADS62P24的输入信号范围问题

Guru**** 2775045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS62P24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852140/ads62p24-the-input-signal-range-problem-for-ads62p24

器件型号:ADS62P24

您好!

我对 ADS62P24的输入信号范围问题有疑问。 我想将输入信号范围设置为2Vpp、但实际上 输入范围仅为1.5Vpp。 我的电路中的 IC 引脚设置在我的设备中。 请帮助我检查我的电路有什么问题。 谢谢!e2e.ti.com/.../AD_2600_DDS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我上传了错误的附件。 请使用此 article.e2e.ti.com/.../4643.AD_2600_DA.pdf 中的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果以 单端方式驱动模拟输入、则转换器的输入满量程将会更低、而不是像 ADC 设计的那样驱动差分输入。

    您似乎还计划将放大器和 ADC 进行直流耦合。 是这样吗?

    我们将在明天查看附件/PDF 并提供更多反馈。

    此致、

    Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Rob、因为我的输入信号频率为50kHz 至1MHz、所以我只能使用单端输入。 昨天晚上、我发现了距离问题的原因。 在我的 SCH 中、我上拉了 SCLK 引脚、但在 PCB 中、我下拉了引脚。 更改后、范围已更改为2Vpp。 感谢您的回复。