This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:我可以有用于 python 编程的示例代码吗?

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852205/ads124s08-can-i-have-an-example-code-for-python-programming

器件型号:ADS124S08

大家好、好!

我想知道大家是否有用于 Raspberry Pi python 编程的 ADS124S08的示例代码?

我尝试过很多次、但它无法连接 ADC。

谢谢、

此致、

Derick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derick:

    欢迎来到 E2E 论坛!  遗憾的是、我们没有 ADS124S08的任何 Python 示例。  在 ADS124S08的登录页面上、我们有一个示例项目、其中使用"Design"和"Development"选项卡下的"C"语言并向下滚动到"Software"。  我包括以下 zip 文件的快捷方式:

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac159

    此外、还提供了一个 Linux 驱动程序、该驱动程序可能会有所帮助:

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/iio/adc/ti-ads124s08.c

    您的所有电源必须处于标称工作电压、并且 ADS124S08上的 RESET 引脚被拉至高电平。  此外、您必须确保在整个通信事务中 CS 处于低电平。  您能否向我发送您尝试通信的原理图和示波器/逻辑分析仪快照?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 的美好一天!

    感谢您提醒重置引脚! 现在、我已经连接了 ADS124S08。

    谢谢!

    此致、

    Derick