This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:当输入频率为1/4*FS 或3/4*FS 时,问题大约低2dB

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849352/ads54j42-the-issue-is-about-2db-lower-when-the-input-frequency-is-1-4-fs-or-3-4-fs

器件型号:ADS54J42
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

您好!

我的客户对 ADS54J42有疑问。

[问题]

他们正在评估板上的 ADS54J42。

当输入频率为1/4*FS 或3/4*FS 时,问题大约低2dB。

其采样率为500MSPS。

以下是评估结果。

我认为这是由交错块和设置造成的。

您是否有办法避免此问题?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    我们将对此进行研究、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    这可能是由直流偏移校正引擎引起的。 下载最新版本的 ADS54J60数据表(与 ADS54J42相同的器件、速度更快)、并让客户按照第9.1.4节中有关冻结或绕过直流偏移校正功能的说明进行操作、并查看这是否对他们有所帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的清晰评论。

    好的、我理解您的所有评论。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉、我们还有另外两个问题。

    [第1季度]

    我阅读了 ADS54J60 D/S 中的第9.1.4节

    其描述如下。

    D/S: 直流偏移校正块可以校正单个内核的直流偏移(高达±1024个代码)。

    我的理解是否正确?

    *+/- 1024表示2048 cedes

    * ADS54J42和 ADS54J60是具有4个内核的交错 ADC。

    *完成直流偏移校正的等待时间是1/(Fs/4)*2048?

    [第2季度]

     奈奎斯特区域设置是否与直流偏移校正块相关?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    对于问题2、

    稳定时间是直流校正环路带宽设置的函数。

    如果在没有外部信号的情况下进行校准、我们最好设置一个非常低的带宽、这样直流估算不受噪声的影响。 但是、低带宽需要较长的稳定时间、因此需要在获得低噪声估算值和稳定时间之间进行权衡。

     

    对于一位客户、我们建议带宽为~10Hz (这对应于带宽设置寄存器值5)。 我们可以使用以下公式来计算稳定时间–

     

    其中 B 是带宽。

     

    如果 B=10Hz、则为 ~ 80ms。 因此、100ms 应该是可以的。 对于上面提到的客户、我们建议等待500ms。

     

    此致、

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。

    您对问题1的回答是吗? 如果是、我就明白了。

    问题2如何?

    例如、他们希望知道是否启用了奈奎斯特使能位、即使它们冻结了直流偏移校正也是如此。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    在直流偏移校正冻结的情况下启用奈奎斯特位没有问题。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的答复。

    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我能否使用 EVM 确认直流偏移冻结功能或直流偏移旁路功能?

    能否提供示例配置文件?

    因为我使用了 EVM、但无法正常工作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    随附了有关如何绕过和冻结直流偏移校正的说明。 这无法通过配置文件来完成。 您必须在 GUI 中使用低级命令来执行这些更改。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J42_5F00_bypass_5F00_DC_5F00_offset_5F00_correction.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。

    我已使用我的 EVM 进行了确认。

    非常棒!

    感谢您的合作!

    此致、

    Hiroshi Katsunaga