This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:施加所有电源电压但未提供采样时钟时的电流消耗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852349/adc12dj3200-current-consumption-when-all-power-voltages-are-applied-but-sampling-clock-is-not-provided

器件型号:ADC12DJ3200

尊敬的 TI:

我们在设计中使用了三个 ADC12DJ3200。

在测试期间、我们可能未使用所有三个 ADC、并且可能只使用一个 ADC 继续我们的测试。

但是、由于这些 ADC 来自同一稳压器、因此将为所有 ADC 提供电压。

我们不会为未使用的 ADC 提供时钟。

我们的问题是:

以下两种情况下的功耗/电流消耗是否相同:

1、施加所有电源电压、同时还应用采样时钟和输入模拟信号。

2.施加所有电源电压,但不应用采样时钟和输入模拟信号。

如果 TI 能够为2号案例提供功耗/电流消耗测试数据,我们将会更好,因为我们希望在全部三个 ADC 未使用但电压施加到全部三个 ADC 时节省功耗。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    今天、我有一些时间在实验室中将其推出。

    应用采样时钟且两个通道均已终止。 未应用模拟输入信号。 您可以实现以下目标:

    VDDL19和 VA19在1.9V = 0.89A 时供电

    VD11和 VA11以1.1V = 0.92A 的电压供电

    未应用采样时钟、两个通道均已终止。 未应用模拟输入信号。 您可以实现以下目标:

    VDDL19和 VA19在1.9V = 0.88A 时供电

    VD11和 VA11以1.1V = 0.22A 的电流供电

    采样时钟为3200MSPS 的全速率。

    我没有应用模拟输入 信号、因为我不知道要为您的应用使用什么频率。

    如果您需要不同采样率和 IF 频率的数字、请提供建议。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob