This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:ADS1258EVM-PDK

Guru**** 2408100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258EVM-PDK, ADS1258, OPA365, DIYAMP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852247/ads1258evm-pdk-ads1258evm-pdk

器件型号:ADS1258EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1258OPA365DIYAMP-EVM

ADS1258评估板(ADS1258EVM-PDK)第9页的用户指南中指明了这一点:

7.1模拟输入
模拟输入源可直接施加到 J1 (顶部或底部)或通过信号调节
可用于模块化 EVM 系统的模块。 信号可直接施加到 J2、用于额外的信号
可用信道。

我已经在搜索信号调节 EVM 模块、 找不到它们。

您能否说明要在 MUXOUTP-MUXOUTN 和 ADCINP-ADCINN (例如包含 OPA365的电路板)之间插入作为信号调节的模块、以便连接到 ADS1258EVM 的连接器 J2中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    我知道有一个通用信号调节 PCB、该 PCB 设计用于连接所有基于 MMBX 的 EVM 上的 J1A、但没有专门用于 ADS1258EVM 充当 MUXOUT 和 ADCIN 引脚之间的缓冲器的功能。 我认为最初的目的是释放几个缓冲电路、这些电路可以直接插入 J2接头以实现此目的、但我认为这些电路板中的任何一个都没有发布。

    如果您想使用 ADS1258EVM 测试 OPA365缓冲器电路、 此时最好的建议是保留一些 OPA365、可能还有 DIYAMP-EVM 或 DIP-ADAPTER-EVM 、这样您就可以将 OPA365焊接到 PCB 上并在 PCB 上构建所需的电路(对于 DIYAMP-EVM) 或构建在试验电路板上。 您可以在该电路中的 MUXOUT 和 ADC 输入之间接线。 注意:在构建物理电路之前、您始终可以尝试使用 OPA365 SPICE 模型进行快速 SPICE 仿真

    如果您有任何其他问题、请告知我们!