This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:Windows 上的自定义软件、用于从 EVM 和#39存储器收集数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852348/ddc264evm-custom-software-on-windows-to-collect-data-from-evm-s-memory

器件型号:DDC264EVM

你(们)好

是否可以有名为  USB_IO_for_VB6.dll 的 DLL 源代码?  

我们知道您的开发人员团队并不存在更多、但我们需要在应用中识别我们从 DDC264EVM 存储器中读取数据所使用的 USB。

在我们的系统中、我们在不同的 USB 端口上并联了不同的 EVM 、通过 DLL 用户指南的指令、我们能够读取不同 FPGA 的参数、因为我们可以将 USB 端口参数传递到 DLL 的读取功能、 这些操作不允许从存储器读取摘要 Dato 的功能。  

使用我们可以集成此命令的源代码、该命令将 USB 端口从存储器传递到读取函数

谢谢你

Giuseppe