请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS122C04 您好、先生、
我们的客户希望将 ADS122C04用于两个 PT100 (2线)应用、
它们仅为 PCB、具有 I2C 接口、 您是否具有 用于两个 PT100参考设计的 ADS122C04?
或者、您能否为我分享其他最佳解决方案?
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hugo、
要将2线制 RTD 与 ADS122C04搭配使用、 需要将电路组合在一起、如2.2节(高侧基准)和2.7节(2线制 RTD 串联)中的《RTD 测量基本指南》所示。
http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf
该电路将显示如下:
此致、
Bob B