This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:设计评论

Guru**** 2529110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851187/ads8668-design-review

器件型号:ADS8668

有人可以帮助进行设计审查吗? 以前的版本收到的数据不正确。 我相信我已经做了所有必要的更正、但如果有人发现有明显的错误、我会很感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    以下是我的建议:

    • 对于接地、看起来您是拆分接地、建议为 ADC 使用单个实心接地层。 如果您真的想拆分它、REFGND 和 AUXGND 应该被连接至模拟接地。
    • RST 复位引脚应具有一个通过上拉电阻器到 DVDD 的额外连接。
    • R79、R82、R84的值可以更小。 例如、R79=50欧姆与其他串联电阻器相同、R82=R84=0欧姆或更小的值。
    • 我不知道为什么要在 AINx_GND 上设计两个电阻器、这应该是 ADC 输入上的平衡输入 RC 滤波器、以实现更高的精度、 但是、如果您想在 AINx_GND 上再保留一个电阻器、例如 R69和 R70、则可以交换357 Ω 和0 Ω 电阻器。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!