This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:ADS54J69

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852356/ads54j69-ads54j69

器件型号:ADS54J69

我正在设计一个基于 ADC 的电路板、其中使用了 ads54j69 ADC。

我从评估板复制的大多数电路。

由于我将板设计为符合 mil 级标准、因此温度要求最小-40到最大+85度。

评估板中考虑的变压器来自微型电路、其工作温度范围为-20至+85度、这是不可接受的。

您能不能推荐一个在不改变任何组件的情况下满足我的应用需求的变压器、而只需感谢变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anilkumar、

    我不是。 您可以尝试联系以下制造变压器的公司:

    Marki

    脉冲

    Johanson Technology

    线圈工艺

    此致、

    Jim