This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7844:四芯片 ADC 能否共享单个 REF3425基准?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850815/ads7844-can-a-four-chip-adc-share-a-single-ref3425-reference

器件型号:ADS7844
主题中讨论的其他器件: REF3425

32通道电压采集电路使用4个 ADS7844。 我可以共享 REF3425基准吗? 如果没有、我如何处理它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多 ADC 电路可以共享同一个基准、但电压线需要具有宽带宽。

    这可以通过具有内部缓冲器的基准、 基准和 ADC 之间的外部缓冲运算放大器或 ADC 中的内部缓冲器来实现。

    ADS7844没有内部基准缓冲器。

    但 REF3425确实有一个内部缓冲器、因此它应该能够支持负载。 不过、REF3425的数据表并未提供有关缓冲器的详细信息、因此需要宽带宽缓冲器。   不过、给出了电流负载与压降间的关系、 因此我怀疑它会起作用。

    此致

    Cynthia