This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:电容端子和有效分辨率

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851916/ads131a02-cap-terminal-and-effective-resolution

器件型号:ADS131A02

尊敬的所有人:

我想问一些问题。

μF 数据表后,电容端子的引脚说明显示“连接1 k Ω 至 GND”。

1μF 不使用电容端子、是否需要连接外部电容1 μ F?

2.如果 AVSS = 0V、有效分辨率是否为23位?

(当 AVSS = 0V 时、负电压侧的1位是否缺失?)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!


    CAP 引脚用于内部 LDO、用于从 IOVDD 产生较低的电源。 数据表的"内部数字 LDO"部分的第80页提供了相关说明。 如果 IOVDD 电压大于2V、则使用从 CAP 到 GND 的1uF 电容器。 如果 IOVDD 电压小于或等于2V、则将 CAP 引脚连接到 IOVDD 引脚、并使用1uF 电容器对两个引脚进行去耦。

    2.如果 AVSS=0V、则器件仍然是24位 ADC。 ADC 的测量值为 AINP-AINN。 如果 AINN 大于 AINP、则 ADC 将报告负测量值。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的约瑟夫

    感谢你的答复。

    我想提出更多问题。

    您能否回答以下有关在 AVDD = 3.3V、AVSS = 0V 且电荷泵已禁用时使用的问题?

    在这种情况下使用时、是否可以使用4V 的内部基准电压? 如果 Vref = 4V、输入电压是否为0-4V 满量程?
    2.在这些条件下、当 Vref = 4V 时、我们的客户询问是否可以输出4V 的输出电压。
    我认为输出电压值取决于到 IOVDD 引脚的电压输入。
    这种认可是否正确?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、


    当 AVDD=3.3V、AVSS=0V 并且电荷泵被禁用时、不能使用4V 基准电压。 您可以在此处的电气特性表中看到这一点:



    这意味着输出为4V 时、AVDD-AVSS 必须至少为4.5V。 内部基准依赖模拟电源为内部基准添加增益。 缓冲区的结构如下:



    在4V 工作电压下、AVDD 电源很重要、因为它是运算放大器缓冲器的电源。 电阻器提供2.442V 基准的原始基准增益。 我认为不存在任何对 IOVDD 电源的依赖。



    吴约瑟