This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:低通滤波器设计

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852274/ads1256-low-pass-filter-design

器件型号:ADS1256

大家好、

我有以下客户问题。

当 fCLKIN = 7.68MHz 时、我能理解 ADC 的输入采样频率是7.68MHz 吗?

在计算 AIN0和 AIN1处的 LPF 电阻和电容器时、截止频率为5285.54Hz。

为什么该截止频率?

我想知道截止频率的意图。

查看数据表图25、连接到 VINP/VINN 的电阻器使用301Ω Ω、这是常用的电阻器值吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    1. ADS1256将输入时钟分频为4倍、因此采样率实际上为7.68MHz/4 = 1.92MHz。



    2. 由于 ADS1256是一款过采样转换器、因此您可以调整 RC 输入 LPF 的大小以抑制高于奈奎斯特频率(960kHz)的频率。 通常、最好将截止频率至少放置在要抑制的频率之前十倍频、因此低于96kHz 的任何频率都可能很好。

      在数据表中的示例中、切屑频率似乎比奈奎斯特频率早约20年。 虽然这有利于混叠 频率的衰减、但请注意不要使用较大的 R 和 C 分量值。 较大的电阻器具有更大的热噪声、并将导致在整个温度范围内产生更大的失调电压和失调电压漂移。 较大的电容器往往具有较大的泄漏电流、并且可能具有更大的电压和温度系数、从而使信号失真。

      我通常建议坚持使用线性度更高(电容的较低电压和温度系数)的 C0G 型电容器(根据封装尺寸、将电容器限制在120nF 或更低的值)、并将电阻器限制在3千欧以下、以避免降低 ADC 的噪声性能。

    3. 我认为301欧姆电阻值没有什么特别之处。 我认为低于3k 欧姆的任何值都可能正常、但更低的值更适合噪声和失调电压性能。