This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:有关 RLD 电路最大增益的查询

Guru**** 2550440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846622/ads1292r-query-regarding-the-maximum-gain-of-the-rld-circuit

器件型号:ADS1292R

您好!

这篇文章旨在查询可在下面为 RLD 电路设置的最大增益。

目前它的增益为2.5。

电气参数:

 DVDD = 3.3V

 AVDD=3.3V

 DVSS=AVSS=GND

 ADC VREF = 2.42V

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    增益由外部电阻器设置、因此可根据应用进行调整。 最大值仅受可用电阻器以及放大器的电源轨的限制。 我建议尝试一些值、看看哪些值最适合您的系统。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

        感谢您的回复。 我想问是否可以将增益设置为100? 会有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    这可能会突破放大器的限制。 增益为~20的情况下通常可以正常工作。