This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9234R:ADS9234R

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9234R, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852297/ads9234r-ads9234r

器件型号:ADS9234R
主题中讨论的其他器件: ADS9224R

增强型 SPI 与 SPI 有何区别? 此外、MCU 是否有一些特殊要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    感谢您发帖。 "增强型 SPI"统称为 ADS9224R 和 ADS9234R 器件中提供的各种接口选项。 该器件支持单通道、双通道和四通道 SDO 模式以及并行字节协议。 此外、可以配置 SPI 时钟相位和极性以满足客户特定 MCU 的需求。 增强型 SPI 仍与标准接口兼容。 数据表的第7.6.2节提供了有关每个接口模式的更多详细信息。

    此致、