This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW54J60EVM:时钟输入终端的值

Guru**** 2820055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J60, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852179/tsw54j60evm-what-value-of-clock-input-termination

器件型号:TSW54J60EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADS54J60

大家好、TI ADS54J60 ADC 芯 片的数据表第6页显示、引脚28和27时钟输入 CLKIN[M、P]具有一个内部100 Ω 终端。 但在其评估模块 TSW54J60EVM 的原理图中 、还有一 个外部100欧姆端接(R32)、 这两个100欧姆电阻器(一个内部电阻器和一个外部电阻器)并联 得到50欧姆、时钟源是 TI LMK04828 (第 4页)。  那么、我的问题是 、50 Ω 终端值是电路板设计人员想要的值、 或者我们应该取出 外部100 Ω 来获得 100 Ω 终端? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    数据表不正确。 CLKIN 输入没有100欧姆的内部电阻器。

    此致、

    Jim