Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1261-Q1, ADS1261, LM27762, LM7705
主题中讨论的其他器件: ADS1260 Q1、 ADS1261、 LM27762、 LM7705
大家好、
我将实施 ADS1260 Q1和 ADS1261-Q1 ADC 并阅读数据表。
在设置模拟输入的参数之前、清楚地知道如何使用这些 ADC。
在我的特定场景中、信号电压范围介于0、25V 和3V 至 GND (AVSS)之间。
因此、我需要使用默认基准设置(AVDD - AVSS)。 AVDD 为5V。
设置 INPMUX 寄存器以获得良好分辨率的最佳方法是什么?
我的假设:增益 x (MUXP (电压)- MUXN (电压))=对话后的数字值是否正确?
所以... 将其中一个输入(P / N)设置为 AINCOM 而将另一个输入(AINx)设置为信号更有意义?
提前感谢